This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:连接 MSP430FR5969与16x2 LCD 显示屏

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051960/msp430fr5969-interfacing-msp430fr5969-with-16x2-lcd-display

器件型号:MSP430FR5969

如何将16x2 LCD 显示屏与 MSP430FR5969连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajat

    MSP430FR5969中没有内部 LCD 驱动器、请考虑通过串行通信接口(例如 SPI 或 I2C)连接 LCD 模块。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑有问题的16x2 LCD 是一个具有并行接口的字符 LCD。 这足够简单、可以进行驱动、并且周围有很多示例。 也许不是特定于 MSP430、但足够接近。

    一个悬挂装置是、这些通常是5V 设备。 如果您从未尝试从这些文件中读取、这不是问题。 或者在数据线路中放置串联电阻器。