This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:关于 ROM 区域存储器测试

Guru**** 2538250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051080/msp430fr2676-regarding-rom-area-memory-test

器件型号:MSP430FR2676

各位专家、您好!

我的客户希望检查 MSP430FR2676的 ROM 区域是否损坏。

是否可以验证此 ROM 区域中的数据?
请告诉我如何检查此 ROM 区域中的数据。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    为什么此客户需要在 ROM 中验证此数据。

    如您所知、此数据在出厂时存储在 ROM 中、无法写入、因此 不应损坏。

    此区域数据是否存在问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051080/msp430fr2676-regarding-rom-area-memory-test/3888795 #3888795"]为什么此客户需要在 ROM 中验证此数据。

    客户希望防止 MSP430在 ROM 数据损坏时出现故障。 因此、他们希望检查 ROM 数据是否正确。

    这与功能安全类似。

    是否有方法检查 ROM 数据?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    没有方法验证 ROM 中的数据、我们不会打开刻录到 ROM 中的数据。

    如果您遇到这方面的问题、我们可能会逐例讨论。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢您提供信息。

    我认为、如果 ROM Lib  可以写入 FRAM、则可以验证数据。
    是否有 ROM Lib CCS 项目? 我想使用它将 ROM 库写入 FRAM 并验证数据。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    我们没有读取 ROM 数据的示例、但您可以参考以下 FRAM 示例代码:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJu.JUAI4WJeaw9uXA2QHA__IOGqZri__LATEST

    连接 FR2676的存储器映射:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢您的信息。

    我可以获取 ROM 库的源代码吗?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    我们不共享此源代码、您可能可以尝试读取更多器件并进行一些比较。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢你的答复。

    ROM 库校验和数据是否包含在 MSP430的 ROM 中?

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    我认为我们应该有校验和数据、但我们没有更多有关 ROM 数据的信息。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    非常感谢。

    我明白了。

    此致、
    Sasaki