This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何使用 MSP430fr6047实现 MODBUS RTU

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1051259/msp430fr6047-how-to-implement-modbus-rtu-with-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

各位专家:

目前我正在尝试使用 MSP430fr6047实现 MODBUS、我不知道如何开始、如果您有任何示例、请与我分享、

目前、我使用 MAX485进行通信、使用74hc04d 进行方向控制、

然后、我需要使用 P8.2和 P8.3 UART 来实现该 MODBUS  

在此之前、我需要将 LCD 数据作为字符串发送到  P8.2和 P8.3 UART、我需要在给定示例中进行哪些更改

文件://C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/examples/USSSWLib_template_example/README.html

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    遗憾的是、我们没有为任何 MSP430器件提供 MODBUS 库。 您可能需要检查某些第三方库以了解此类实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Modbus 是一种非常简单的串行协议。 至少是20多年前我使用过它、但它使用的是 PCMCIA RS485适配器、而不是 MSP430。 唯一棘手的问题是控制 RS485驱动器。 请参阅勘误表 USCI42。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Jace H

    感谢您的回复、没关系、请告诉我如何将 ToF、VFR 和其他读数以 字符串的形式发送到 P8.2和 P8.3 UART

    在下面的示例中、我需要做哪些更改

    文件://C:/ti/msp/USS_02_40_00_00/USS/examples/USSSWLib_template_example/README.html

    我需要在 CP2102驱动程序的帮助下显示 Hercules 串行软件中的值  

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供这些信息、您答对了 MODBUS 是一种旧协议、但该协议仍用于许多行业、它将帮助我们将多个器件数据传输到远距离、 这就是我们想要在设计中实现的原因、但在这里、我一直在使用辅助 UART 示例代码(不可用)、如果您有任何参考、请与我分享。

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的意思是、在看到其中一个串行端口的使用示例后、您无法确定如何使用其他串行端口、我无法为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、

    您需要将用于 LCD 屏幕的值转换为字符串。 E2E 中提供了多个示例、但您也可以在以下链接中找到一个示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHkHfu6QyX8B5L364gLy1g__IOGqZri__LATEST