This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:项目"USSSWLib_TEMPLATE_EXample&quot 的导入失败;这是因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050454/evm430-fr6047-import-failed-for-project-ussswlib_template_example-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted-please-contact-support

器件型号:EVM430-FR6047

大家好、团队、
我正在尝试在 CCS 中加载项目 USSSWLib_TEMPLICE_example、但遇到以下错误
  项目'USSSWLib_TEMPLICE_Examples'的导入失败、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

我切换了工作区、安装了最新版本的 CCS、并重新安装了 USS-02_40_00_00-windows-installer、以防文件发生混乱。

问题仍然存在。

有什么建议吗?

提前感谢

Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manos、您好!

    您需要确保从 CCS 子目录导入。 如果在安装过程中未修改路径、则导入目录应为:

    C:\ti\msp\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_examples\ccs

    该目录中提供了 FR6047和 FR6043版本的工程。  

    您能否确认您使用的是哪个版本的 CCS?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、
    感谢您的回复。

    EW 路径正确、CSS 是最新版本11、我昨天在问题出现后进行了新安装。

    Manos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功导入了项目。

    谢谢

    Manos