This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:这个 P/N 有两个版本

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050966/msp430g2332-does-this-p-n-have-two-version

器件型号:MSP430G2332

尊敬的 TI 合作伙伴:

 MSP430G2332IPW20R 是否有两个版本 A 和 B?

客户购买了两批 MSP430G2332IPW20R、但第二批产品无法正常运行。  

客户观察标记并打开化学品、发现内部标记不同。

详细测试报告参见附件。

如果装置有两个版本、它们有什么区别。

请访问 thanks.e2e.ti.com/.../msp430g2332ipw20r_5F00_B-Version.pdfe2e.ti.com/.../msp430g2332ipw20r-_5F00_A-Version.pdf 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430G2332微控制器勘误表(修订版 J) 确实列出了器件修订版 A 和 B

    但是、所有列出的勘误表都适用于修订版本 A 和 B、因此不能立即清除这两个修订版本之间的区别。

    希望 TI 员工能够澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cickey 您好、

    正如切斯特指出的、这个芯片有两个版本。 勘误表给出了它们之间的差异。 您可能已经注意到、所有勘误表都是相同的。 这通常意味着制造链的某个位置(不同的制造或包装位置等)发生了变化。 在这种变化中、功能和数据表规格是等效的。