This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2418:在 UART 模式下使用 USCI 的自定义引导加载程序

Guru**** 2921290 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2418, MSP430F5529, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050828/msp430f2418-custom-bootloader-using-usci-in-uart-mode

器件型号:MSP430F2418
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP430G2553

您好!

由于我们的硬件已经开发、我们无法使用板载 BLS、我们需要一个用于 MSP430F2418的自定义引导加载程序、该引导加载程序在 UART 模式下使用 USCI 来上载 FW。

我看 了 https://www.ti.com/tool/MSPBSL ->  定制 BSL 文档-> 主存储器 BSL 、这似乎是我们应用的正确解决方案、但它似乎仅支持 MSP430F5529 e MSP430G2553。

您能否为我提供合适的示例代码以供您开始使用?

此致

ELISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisa、

    您找到的 MSPBOOT 是正确的应用端 BSL 示例、可从开始。 您应通过 MSP430G2553示例进行移植、因为它最接近您的目标器件。