This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:传感器扫描周期配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050705/msp430fr2676-sensor-scan-cycle-configuration

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我的客户正在使用 MSP430FR2676。
在其系统中、使用互传感器、传感器数量在1至11之间变化、具体取决于电路板。

当使用所有11个传感器时、传感器扫描周期配置如下:
Cycl00:4个传感器(E00、E01、E02和 E03)
Cycl01:4个传感器(E04、E05、E06和 E07)
Cycle02:3个传感器(E08、E09和 E10)

假设仅使用1个传感器、则默认传感器扫描周期如下所示:
Cycl00:1个传感器(E00)

客户希望将扫描周期始终保持为3、以便所有情况下的总扫描时间相同。
所以他尝试了下面的方法,但它似乎不起作用。
Cycle00:0传感器
Cycl01:0传感器
Cycle02:1个传感器(E00)

这种配置是不可能的?
是否有任何方法仅对1个传感器使用3个扫描周期?

谢谢、此致、
田志郎一郎