This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5733:P1.0和 P1.3的内部电阻值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049596/msp430fr5733-internal-resistance-values-of-p1-0-and-p1-3

器件型号:MSP430FR5733

各位专家、您好!

我的客户 想知道 P1.0和 P1.3的内部电阻值之间的差异。
当 MSP430断电时、它们测量了 P1.0和 P1.3的内部电阻值。
因此、P1.0为24kΩ μ A、P1.3为2.4kΩ μ A。

您能解释一下 P1.0和 P1.3的内部电阻值之间的差异吗?
如果信息不是公开的、我会告诉客户它不是公开的。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    这个值应该大约为35kr (典型值)、如果有一些不同的话、你可以检查电路板上是否有其它电路。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢您提供信息。

    它们在电路板关闭的情况下进行测量。 电源关闭时是否启用了上拉/下拉电阻器?

    此外、它们的 P1.0和 P1.3电路是相同的。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    默认情况下、上拉/下拉电阻器处于禁用状态:

    如何测量该值? 关闭电源并使用电压表(一个探针为 GND、一个探针为 P1.0/P1.3)?

    这应该是输入 阻抗。

    我没有 FR5733、但我在 FR5739 Lanuchpad 中进行了测量、P1.0和 P1.3的输入阻抗全部约为2.9MR。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson-San、

    感谢你的答复。

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049596/msp430fr5733-internal-resistance-values-of-p1-0-and-p1-3/3884386 #3884386]如何测量此值? 关闭电源并使用电压表(一个探针为 GND、一个探针为 P1.0/P1.3)?[/报价]

    客户使用电压表连接到 GND 和 P1.0/P1.3进行测量。

    [引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049596/msp430fr5733-internal-resistance-values-of-p1-0-and-p1-3/3884386 #3884386]

    这应该是输入 阻抗。

    我没有 FR5733、但我在 FR5739 Lanuchpad 中进行了测量、P1.0和 P1.3的输入阻抗全部约为2.9MR。

    [/报价]

    我认为终端将具有高阻抗。 我还将使用 FR5739 Launchpad 进行测量。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们使用高压欧姆计、则可能会测量 ESD 二极管。 让它们测量两个极性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith San、

    感谢您提供信息。

    我将通过这些信息与他们联系。

     此致、
    Sasaki