This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:上传并锁定 MCU?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050378/msp-gang-upload-and-lock-the-mcu

器件型号:MSP-GANG

大家好、

您可以就以下请求提供建议吗?

"

我们希望确保 MCU 的安全。 但是、这可以通过计算机来完成。 我想知道 MSP-GANG 编程器是否可以上传软件并一键锁定?

"

提前感谢

此致

Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    锁定意味着什么? 适用于 MCU? 还是保护 MSP-GANG 中的固件?

    对于 MCU、您可以在将固件下载到 MCU 时尝试保护器件:

    如果是 MSP-GANG、您可能可以尝试 bin 映像:

    谢谢!

    此致

    Johnson