This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249与 MSP430F5253

Guru**** 2811875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050211/msp430f5249-vs-msp430f5253

各位专家:

你好。 我的客户希望从 F5249迁移到 F5253、并希望确保此过渡不需要重新认证;因此、我也想询问您的比较观点。

我能够从  TI 站点生成此比较选项卡、并确认它们具有相同的封装、并为 Fxx53器件添加了一些功能引脚(请参阅我制作的突出显示引脚)。

此外、您能否 确认新器件(F52F3)是否可使用  模拟和数字电源的单电源供电。

请告知我们、可能会有进一步的更改。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A

    我不认为 F5253的电源与 F5249完全相同、因为 F5253需要 DVIO (1.62-1.98V)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢您的回答。

    如果用户选择1.8V 电源、是否可以将该电源与 Vcc 和 Vio 共享?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie A

    • 根据 DS、我认为在 Vcc 和 DVio 电源上1.8V 应该是可以的。 请确保 PMMCOREVx = 0且时钟与 DS 低于8MHz