This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:带 NSC 驱动程序 WV5如何使用可视化 stdio 配置 LMP91300

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050031/msp430f5529-with-nsc-driver-wv5-how-to-config-lmp91300-with-visual-stdio

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:LMP91300

我需要一些有关这方面的帮助,首先我不知道如何获得可视化 stitdo dll,其次是如何控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daohai、您好!

    我没有收到您的要求、您能否分享有关您的问题的更多详细信息?

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 把 LMP91300EVMSoftware 放在 C#中,因为在中国,它不易使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daohai、您好!

    此 EVM 板在 TI.com 上不可用。

    我认为我们应该只为 LMP91300提供评估、我们不会为 F5529打开源代码(这些代码应该有很多其他函数)。

    因此、您需要根据 LMP91300数据表自行创建此代码。

    提供一些示例代码作为参考:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ACt.3NsUP.t3V3gtuC8DhQ__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson