This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2313:BSL 问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049616/msp430g2313-bsl-issue

器件型号:MSP430G2313

问题: 无法从0x0f00位读取数据

 根据手册、进入 BLS 状态、向单片发送80、并正常接收90个响应。 再次发送80 14 04 04 00 0F 0E 00 75 E0将返回0xA0应答、并且不能正确返回数据。

请帮您检查此问题吗?

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    您能否评论屏幕截图中的文档文献编号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、详细的文档信息如下:

    文档为 slau319ae:

    期待您的回复!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry

    感谢您的反馈!

    0xA0 (1010 0000)被异常接收、而0x90 (1001 0000)应该被接收。

    我认为您可以首先考虑检查 UART 设置:

    请检查波特率和 PLL 锁定在系统时钟上。