This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MPN

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134513/msp-exp430f5529lp-mpn

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSPWARE

我正在尝试包含 driverlib.h 库、但每次执行 CCS 时都会提示文件目录不存在。

如何安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎正在尝试包含"directlib.h"、而不是"driverlib.h"。 请尝试更改它。

    Driverlib 是 MSP430Ware 的一部分、(我认为)可以从 CCS App Center 或 Resource Explorer 安装。 (我直接从 TI 网站下载它、因此我不确定。)

    安装后、当您创建新项目时、其中一个选项(您可能需要向下滚动)是"Empty project with Driverlib source (使用 Driverlib 源代码的空项目)"。 我建议您现在尝试一下、看看您是否已经拥有它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您安装了 MSPWare,则*更容易*启动 DriverLib 项目并将您的东西固定到该项目上。