This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:继续使用 code composer studio 将 RF430CL331H 示例加载到 MSP-EXP430F5529LP

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134094/msp-exp430f5529lp-loading-the-rf430cl331h-example-onto-the-msp-exp430f5529lp-using-code-composer-studio-continued

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

我尝试了此处描述的解决方案: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1112720/msp-exp430f5529lp-loading-the-rf430cl331h-example-onto-the-msp-exp430f5529lp-using-code-composer-studio/4137180#4137180

但我得到了该误差:

"./lnk_msp430f5529.cmd"、第140行:错误#10099-D:程序不能放入可用存储器、或者该段包含需要无法为此段生成的 trampoline 的调用站点。 ".data"大小0x23de 段的运行定位失败。 可用存储器范围:

RAM 大小:0x2000未使用:0x2000最大空洞:0x2000

该示例是否确实适合微控制器 MSP-EXP430F5529LP 板的存储器?  

如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉此示例、但我看到过在关闭优化的情况下无法放入内存中的演示程序。 (我猜是打包的很满。)

    您可以尝试使用(从内存)“Show Build Settings->Build->Compiler->Optimization”(显示构建设置->编译器->优化)中的设置进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我尝试使用此屏幕截图中的设置进行重新编译、但仍然收到与以前相同的.data 大小的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在我的 CCS 中成功构建项目。 我只需依次单击"Project"->"Import CCS Projects"->"Select directory and import to my work space"、然后构建目录即可。 什么都不需要改变。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试导入项目时、我遇到了这个问题。 我需要更改哪些内容才能成功导入?

    之前我创建了一个新项目并复制了文件、然后尝试进行编译  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将鼠标放在红色叉号上以检查报告的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我遇到此错误、但我已经删除了工作区中的所有内容

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否打开您的项目浏览器并检查其中的内容。 它位于 View->Project Explorer 中。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该视图、从计算机文件系统中删除的项目仍然存在。  

    我删除了它们、并且能够按照您的建议导入项目并进行编译而不会出现错误!

    感谢你的帮助。