This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:电源纹波要求

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134539/msp430fr2110-power-supply-ripple-requirement

器件型号:MSP430FR2110

尊敬的团队:

数据表中未提及电源纹波要求。 210mV 时的3V 电源纹波、它是否会影响芯片应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    210mV 的纹波会影响应用。 我建议您在电源链上添加一个 LDO 或一个大电容器。  

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    谢谢您的回复。

    在正常工作产品上测量210mV 的纹波。 为什么它肯定会影响应用? 这有什么基础吗?