This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5515:查找与 MSP430Fxxx 处理器配合使用的编解码器

Guru**** 2780515 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5519, MSP430F5632, MSP430F5515, TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048625/msp430f5515-finding-a-codec-to-use-with-msp430fxxx-processors

器件型号:MSP430F5515
主题中讨论的其他器件:MSP430F5519MSP430F5632TLV320AIC3253

我们将了解这些处理器-
MSP430F5515 、 MSP430F5632、  MSP430F5519

和这些编解码器-  

PCM3070IRHBR、TLV320AIC3253IRGER、  TLV320AIC33IRGZR、  TLV320AIC3253IRGET

我正在寻找编解码器和处理器之间接口的确认信息。  尝试匹配数据表时、我不清楚它们是否起作用、因为引脚名称和端口类型似乎存在冲突。  或者我正在误读 某些内容。

我至少需要一个可以正常工作的组合。  与编解码器一样、所有处理器都具有项目在其他领域所需的一切。

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的详细问题。 您选择的微控制器应支持通用通信接口、例如 UART、SPI 和 I2C。 通过查看 TLV320AIC3253数据表中的图1、我看到有一个控制块接口、可以是 SPI 或 I2C、具体取决于所选的控制模式。 我没有查看其他编解码器、但它们应该具有类似的接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:
    我将这些信息转发给了我们的软件人员、他询问以下问题- 他们的回答是"控制块接口"、这意味着可以使用该接口对器件进行配置。  我看了图1 -它显示了 DIN 和 DOUT 通过 I2S 接口块。  您能否具体询问他们是否有办法使用 I2C 或 SPI 来发送/接收声音数据?   

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    不能、您不能将 I2C/SPI 用于 I2S 等音频接口。  

    您可以将主机与 McBSP 或 McASP 一起使用、以下是一个应用程序。 McBSP 的注意事项。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa413/slaa413.pdf?ts=1635524027318&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3253

    请创建其他主题以获得未来支持。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是使用2个 SPI AS 和 I2S: https://www.ti.com/lit/an/slaa449a/slaa449a.pdf