This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2353:浮点运算

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048107/msp430fr2353-floating-point-operations

器件型号:MSP430FR2353

我必须对一些最初使用浮点值的公式进行编码。  我知道 FR2353没有浮点硬件。

到目前为止、我所需要的只是四个基本运算符(+、-、*、/)。  我应该将这些代码编码为 fp 吗?  仅几个公式。  代码块处于每秒执行一次的循环中。

或者、我应该以整数进行数学运算(如果是 V、则使用 mV 进行缩放)?

何时使用 FP 与整数运算是否有任何出版物寻址?

谢谢、

Jing (Julian) Gloria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您最好尝试查看是否存在性能瓶颈。 除非你知道你也需要、否则不要花哨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian Gloria:

    这主要取决于您的需求以及您想要的折衷。 您可以将所有内容向上扩展、这样您基本上可以进行整数数学运算、您可以使用 其中一个数学库、您还可以根据数学的工作方式分隔各个部分。 因此、将浮点的整数和小数部分分开。 谈到 Keith 的观点、如果您解决瓶颈问题、您就可以知道选择哪一个。 您是否需要速度? 内存不足? 这两者都不是、只希望易于编码? 这将帮助您决定使用哪种方法。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约2:00的视频示例可能会有所帮助:  

    https://training.ti.com/rapid-proto-adv-topic-layered-energia-code