This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:遇到错误

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, UNIFLASH, MSP430FR6043, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048191/evm430-fr6043-error-encountered

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR6043SEGGER

大家好、团队、

我的客户遇到 EVM430-FR6043问题。 在套件中重新安装用于套件气体测量的软件时出错、 他们目前无法访问套件。

1) 1) 它们通过 USB 端口与 EVM430-FR6043板连接到 GUI。 GUI 的底部似乎隐藏了它。 但 它们 会在图片中看到错误。
2) 2) EVM430-FR6043 首次获得时工作正常。 但他们再次尝试使用 IAR 在电路板上安装 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01软件。 然后开始出现错误(已连接)。 现在、他们正在尝试从 IAR 再次安装 UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01软件。 但出现致命错误:找不到设备。
3) 3)当 USB 端口连接到计算机时、它们尝试闪存。  他们在图片中看到错误。
提前感谢您。

e2e.ti.com/.../errors.zip

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    设备 是否显示在设备管理器下?

    他们是否尝试使用 UniFlash 来刷写器件?

    他们是否能够闪存其他程序、如 简单闪烁

    如果简单闪烁正常、请尝试再次刷写原始程序。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    是的、他们确认计算机可以看到设备。 它们正在尝试取消闪存。 它无法自动找到 msp430fr6043本身。 他们选择。 然后从图像中浏览 MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt 文件、并在图片中获取错误。

    他们如何使用 JTAG 端口闪存此文件 MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt?

    这可以帮助我解决问题吗?
    此致、
    Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    除了气体演示之外、仅为了确保器件正常工作。 您可以尝试使用 Blinky 示例吗? 正确刷写后、我们可以进入气体演示。 闪存器件有许多不同的方法、您可以将 JTAG 端口与 Uniflash 一起使用、您还应该能够使用 Code Composer Studio (CCS)来刷写器件。 如果在 Uniflash 中无法正常工作、请尝试使用 CCS。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="392209" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048191/evm430-fr6043-error-encountered/3879740 #3879740">他们会选择。 然后从图像中浏览 MSP430FR6043EVM_USS_Gas_Demo_EVM_v2_0_AFE3v3_02_30_00_01.txt 文件、并在图片中获取错误。[/quot]

    Uniflash 无法读取未定义的属性"DS" 是对使用 Uniflash 作为 ARM MCU 的其他客户的错误进行的调查。 在引用的线程的末尾、建议修改 Uniflash 安装中的 module.js 文件以避免错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    祝你一切正常、感谢您的回答。

    他们尝试了您在 CCS 中建议的闪烁示例。  当他们将其上传到 evm430fr6043时、他们在图片中看到错误。 此外、LED101在 evm430fr6043上变为红色。

    e2e.ti.com/.../error_5F00_blinky.zip

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您看到的错误"Error connecting to the target:the Debug Interface to the device has been secured"。 因为 JTAG 接口已被锁定。  通过 BSL 进行批量擦除应该会解锁 JTAG 接口。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    感谢您的回答。 我们是否有指南说明如何执行此操作?   我的客户可以使用 SEGGER JTAG 编程器还是 tm4c123g 器件?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您可以按照我们 的 MSP430 FRAM 器件 BSL 用户指南 发送批量擦除命令。 如果 tm4c123g 可以实现 I2C、则可以使用 tm4c123g 器件通过 I2C 发送信号、从而完成 BSL 过程。  

    注意:请确保在发送批量擦除命令之前调用 BSL、所有详细信息均在 BSL 用户指南、 器件系列用户指南 件数据表中列出、以了解引脚要求。

    此致、

    Luke