This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6725:F672x 的 EMC 性能

Guru**** 2867540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726, MSP430F6724

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049148/msp430f6725-the-emc-performance-of-f672x

器件型号:MSP430F6725
主题中讨论的其他器件:MSP430F6726MSP430F6724

您好、Xiadong Li

请告诉我其他信息。
F672x 在同一封装中的 EMC 性能是否相同?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EMC 性能是系统级参数。 没有器件级别的 EMC 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Allen Gao、

    感谢您的回复。

    过去、我收到了 E2E 员工的以下回答。
    因此、客户正在寻找相同的答案。
    如果 MSP430F6726和 MSP430F672x 采用同一封装、它们的 EMC 性能是否相同?

    由于器件不可用、客户正在考虑将其替换为 MSP430F672x。
    他们需要考虑是否再次需要 EMC 测试。

    当客户将 MSP430F6726替换为 MSP430F672x 时、是否需要 EMC 测试?


    ・MSP430F6724:EMC 性能
    >如果封装相同,MSP430F6726和 MSP430F6724的 EMC 性能应相同。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、 它们 是相同的封装。 您可以在函数级别替换 MSP430F6726、正如您在同一软件包中描述的那样。 对于 EMC、我无法保证 是否需要 EMC 测试。 如前所述、器件没有 EMC 参数、因此很难评估它对器件之间电路板的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Allen Gao

    感谢您的回复。

    他们理解无法保证。
    您可以猜到。 请回答我的问题。
    我客户的 MSP430F6726产品通过了 EMC 测试、
    如果他们将 MSP430F6726更改为 MSP430F672x、
    您是否认为它将通过 EMC 测试?
    当然、它们不会更改任何其他组件。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们使用相同的封装(引脚对引脚解决方案)、我想它可以通过 EMC 测试。 但仍然存在失败的风险。

    如果它们由于不同的封装而改变布局、则电子磁场和磁体磁场 会发生变化。 很难预测系统的 EMC 性能。