This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何为流量计设计的 USS 软件设置值

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048035/msp430fr6047-how-to-set-the-value-to-the-uss-software-for-flow-meter-design

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:CC1350

各位专家:

我正在使用超声波流量计、我有自己的设计板、在这里、我的疑问是如何为 USS 软件设置完美的值  

1.如何将值(如何找到该列的理想值)设置为配置->配置和高级配置设置,  

2、我是否可以通过 P8.2 (UAC3RX) P8.3 (UAC3TX)连接/读取流值、 我需要修改以下 UART 示例模板代码。  

C:\ti\MSP\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_example。

3.我需要将这些值作为字符串打印到 UART,如何操作?  

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您应该能够通过 USB 将 EVM 连接到 PC 并使用串行端口实用程序收集数据。 然后、您可以使用工具文件夹中的 python 脚本将这些值转换为字符串。  我建议您在进行硬件修改之前执行此操作。

    我建议您从连接到 GUI 界面的水表演示项目开始、以确定最佳参数值。 此实用程序可以导出配置头文件、然后将这些文件构建到项目中。  您可以在此处了解有关整个流程的更多信息:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP3BtYCoe9uXZzBARBtGhA__IOGqZri__LATEST

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    感谢您的响应、我希望通过 CP2102驱动程序(通过 UART 2 (用于 cc1350))将 LCD (人类可读值)中显示的流值发送到 PC、而无需使用我 想使用控制器执行的 python 脚本、  

    此致

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您可以使用 HMI.c 中水演示项目中的以下函数:

    //获取 USS SW 库结果为浮点
    USS_getResultsInFloat (pt_ALG_res、&ALG_Results_float);

    将 Q44格式的结果转换为浮点格式。  

    BR、

    Leo