This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:无连接引脚(NC)- BGA

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1049318/msp430fr2433-no-connection-pin-nc---bga

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我需要使用 MSP430FR2433IYQW (BGA)
为了避免使用高密度(高成本) PCB、我只想对 I/O 使用外设焊球(以避免 使用微过孔并跟踪<100um)
3个引脚位于内部焊球上:B2 (UCB0SDA)、D2 (SBWTCK)和 D3 (DVSS)

要实现外围球,是否可以路由轨迹:
-从 D3 (DVSS)到 C4 (NC)-C5 (NC)?
-来自 D1和 C2之间的 D2 (SBWTCK)?
-从 B2 (UCB0SDA)到 B1 (不需要这个引脚)?

谢谢
劳伦特