This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:如何从 macOS 手动卸载 CapTIvate 设计中心?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048949/mspcaptdsnctr-how-to-manually-uninstall-captivate-design-center-from-macos

器件型号:MSPCAPTDSNCTR

我的 CapTIvate 设计中心安装似乎已损坏。  窗口内容未正确绘制。  卸载(删除 /Applications/ti/msp/CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08)和重新安装不能解决问题。  我安装了最新的 JRE/JDK,并且正在运行 macOS Catalina。  要执行 CapTIvate 设计中心的完全卸载、还需要执行哪些其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否在与普通.exe 相同的文件夹中没有 Uninstall_CapTIvateDesignCenter.exe? 根据 CapTIvateDesignCenter 的安装位置、所有程序都应位于同一位置。 您应该能够只运行卸载程序。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我运行了卸载程序、然后重新安装、但它未解决我看到的问题。  这就是 CapTIvate 设计中心在重新安装后立即启动时的样子。  控制对象仅在鼠标悬空时绘制。  否则、它只是一个灰色的空白窗口。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卸载 JDK 解决了我的问题。

    sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk JDK

    请参阅 :stackoverflow.com/.../214296