This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE427:GANG 下载错误23

Guru**** 2582305 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048942/msp430fe427-gang-download-error-23

器件型号:MSP430FE427
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

您好!

      使用 Gang 下载时、客户遇到问题。 报告的错误编号为23。 请建议此错误代表什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue Tang:

    有一个与此问题相关的线程、可在此处找到 MSP GANG 错误23。 这确实使用了不同的器件、但我认为根本问题是相同的。 在 JTAG 接口同步上、MSP-Gang 和 MCU 之间似乎存在时序问题。  

    此致、

    Luke