This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:SPI 引脚

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048145/msp430fr5994-spi-pins

器件型号:MSP430FR5994

您好!  

我想知道 msp430fr5994上 对应于 SPI 引脚的特定引脚(CS 引脚、SCLK 引脚、MOSI 引脚、MISO 引脚)吗?

 

最棒的

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以在数据表中找到这些详细信息。 您知道在哪里找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在提出问题之前实际上找到了数据表。 但是、您能否告诉我哪些引脚、因为数据表中的引脚不是很清楚。

    最棒的

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在数据表(ctrl + f)中搜索这些类型的术语(例如 SCLK、MOSI、MISO)会有所帮助。 如果您这么做、您将找到 SPI 引脚。 它们可与其他功能共享、但数据表中包含有关如何为每个引脚配置/选择特定功能的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找不到。 您可以尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CS 只是您选择的一个 GPIO、它不是特定于 EUSCI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  最后一个问题是 具有端口中断和从 LPMx.5唤醒的通用数字 I/O 与 通用数字 I/O 之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 GPIO 转换状态时、即使5994处于休眠状态、具有中断的 GPIO 也允许运行中断处理程序。

    对于 CS 而言、没有中断的 GPIO 是可以的。

    但是,在您的情况下,您可能需要使用 GPIO *With *中断,以允许 BLE 接口向 MCU 发出可用消息的信号,即使 MCU 处于休眠状态。 这样、您就不需要从 MCU 持续轮询 BLE 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="493982" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048145/msp430fr5994-spi-pins/3877593 #3877593">找不到。 您可以尝试。

    你是对的。 这些术语实际上是 SIMO 和 SOMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     UCA0STE 引脚的含义是什么? 它应该连接到从器件吗?