This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:Launchpad 程序上传错误

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047571/msp-exp430g2-launchpad-program-upload-error

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430G2211MSP-FET430UIF

各位专家:

你好。 客户提出了他在使用代码/将代码上传到开发板时遇到的问题。

他在 使用 MSP-EXP430G2和 MSP430G2211的装有 Windows 7的笔记本电脑上运行 CCS V8.3.1。  几个月前、他成功使用了该器件。  但是一周 前、他安装了 CCS V10、发现它不支持 MSP-EXP430G2。 尝试删除 CCS V10并重新安装 CCS V8。 现在、当他尝试在调试中运行项目时、他会收到以下错误消息:

初始化仿真器时出错:
无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF

能否从这种情况中恢复它、或者他是否必须获得 MSP-EXP430G2ET 并运行 CCS V10?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    初始化仿真器时出错:
    无法在指定的 COM 端口上找到 MSP-FET430UIF

    对于此错误、似乎不是 CCS 问题、我认为 CCS10可能会更新 MSP-FET430UIF 的固件、但失败了。 因此、PC 无法识别此硬件。

    您可以在 PC 的器件管理器中检查 MSP-FET430UIF 是否有正常端口。

    然后重新安装 MSP-FET430UIF 的驱动程序。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的指导。

    根据客户端、他已经可以连接到板、但现在调试会转到具有无限循环的_TI_ISR_TRAP。

    共享了以下消息注释:
    "此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 3.3.1 [MSP430]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用- 18.1.4.LTS。 请参阅"帮助">"安装新软件"并选择"代码生成工具更新"以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 访问 CCS App Center 以获取最新的编译器支持。 或 "="">">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器,然后通过'Preferences > CCS > Build > Compilers'向 CCS 注册。

    抱歉、虽然我很清楚这是编译器版本问题、但我无法进一步支持他、因为 我的器件中没有安装 CCS 进行确认。 您能就此向我们提供建议吗?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    这个问题意味着 CCS 中安装的编译器版本与这个项目不匹配。

    您可以按照指南更新编译器版本、或创建新工程、然后将所有文件复制到新工程。

    谢谢!

    此致

    Johnson