This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:PUR 引脚被识别为高电平的条件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048448/msp430f5510-conditions-for-the-pur-pin-to-be-recognized-as-high

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

您好!

我对 USB BSL 决策的时序有疑问。 目前、TUSB4020BI 连接到 MSP430的前级。

TUSB4020BI 向 D +输入大约2V 的脉冲、用于主从握手。 由于 D +和 PUR 是通过电阻器连接的、因此也有大约2.0V 的电压输入到 PUR。

当 TUSB4020BI 的"电池充电协商"被启用时、就会发生这种现象。

下面是一个过去的 E2E 链接、对其进行了介绍。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043892/tusb4020bi-pulse-width

考虑到这一点、我有关于 MSP430的问题。

1、是否有关于 PUR 识别为高电平的电压范围的任何信息? 有一个关于 GPIO 的描述、但是 PUR 端子在同一个范围内吗?

2.是否有任何关于 PUR 认为高电平持续时间的信息?
(有必要保持高电平至少1ms。 等等)

当 TUSB4020BI 的"电池充电协商"被启用时、一个大约2.0V 的电压被输入到 PUR。 因此、通过错误地识别 PUR 被上拉、BSL 将会发生。
请告诉我、除了禁用"电池充电协商"之外、还有没有其他方法可以处理它。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    PUR 引脚用于触发 BSL 、当 MCU 首次通过引导代码加载时、它使用高电平信号来触发 BSL。 因此、要将 PUR 触发为高电平、它将与这些 GPIO 引脚相同、并且为了进行时序、在启动代码过程 AKA 器件启动期间、它需要为高电平。

    看起来 PUR 在复位后被拉至高电平、如果您拔下器件进行复位应该可以、但如果您单击复位按钮、这可能是触发 PUR 的原因。 您的开关是否损坏? 或者、您是否在复位期间尝试关闭开关、然后在启动后重新打开开关。

    此致、

    Luke