This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:用于 MSP430的 MSP-Flasher -是否提供 MSP 调试堆栈3.15.1.1版本?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048152/msp430fr5738-msp-flasher-for-msp430---release-with-msp-debug-stack-3-15-1-1-available

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:MSPDSMSP-FLASHERUNIFLASH

您好!

我们的项目正在升级到最新的 IAR EW430 7.21.1、其中包含  (在 www.ti.com/.../MSPDSnetstorage.iar.com/.../cs430.ENU.html 上列出) MSP 调试堆栈 v3.15.1.1。 对于闪存、我们使用 MSP Flasher。 通常、我会将其与 IAR 一起升级以获得匹配的 MSP430.dll 版本、以便在 IAR 和 MSP Flasher 使用之间切换时、不会混淆 FET 调试器的固件版本升级/降级。

但我找不到包含最新 MSP 调试堆栈版本的 MSP Flasher 版本。 在发行说明 https://www.ti.com/tool/download/MSP-FLASHER#release-notes 中、我只能找到1.3.19以包含 MSP 调试堆栈 v3.14.0.0、但1.3.20未列出 MSP 调试堆栈 v3.15.1.1的任何更新-此外、此 MSP Flasher 版本早于 MSPDS 的发布日期6/12/2020。  

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Flasher/1_03_19_00/index_FDS.html

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430Flasher/1_03_20_00/index_FDS.html

是否 有包含 MSP 调试堆栈 v3.15.1.1的 MSP Flasher 版本可供下载?
如果是、您可以向我发送链接吗?
如果不是、请创建此版本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在联系负责 MSP-Flaser 的团队、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C Luszick、您好!

    以前是否使用过我们的 UniFlash 平台? 我认为这可能是一个很好的选择、并且最近已更新。  我想 IAR 会刷写器件、那么您是否使用 IAR 在一个器件上进行编程和测试、然后使用闪存器更新许多器件? 或者、您使用两者的原因是否不同?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 MSP-Flasher 之外、IAR IDE 主要用于开发人员 PC 上的闪存、但对于测试系统和生产闪存、我们需要依赖一个简单的命令行界面、如 MSP-Flaser 所能做到的完美-这些系统上没有安装 IAR。 但是、由于后者的脚本也是在开发人员 PC 上开发的、因此我们始终如我在最初的帖子中所述更新所有工具。

    到目前为止、我尚未使用 UniFlash、因为这可能意味着要更新我们已经拥有的脚本、而且我不知道是否有类似的命令行界面以及 UniFlash 是否可以以可移植的方式存储、 因此、只能复制和执行、而无需在 taget PC 上手动安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运 的是、UniFlash 确实有一个 CLI 选项、UniFlash 快速入门指南可以在这里为您提供帮助。 考虑到 UniFlash 是最新版本、如果您希望使用 IAR 进行更新、未来的投资将会更好。 尽管 DLL 已经稳定、并且没有进行任何会破坏兼容性的更改、所以如果您想保持当前版本的 MSP-Flasher 应该可以正常工作、但是这还没有得到验证。

    此致、

    Luke