This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:GPIO

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048150/msp430fr5994-gpio

器件型号:MSP430FR5994

您好!

当我尝试通过 msp430fr5994 Launchpad 上的 GPIO (例如 P6.0)提供其他外设时、它可以正常工作。 电压值约为3V  

我想知道其中的原则。 我知道 launchpad 的输入电压为3.3V。那么、高电平的 GPIO 具有相同的电压值吗? 它们是并行连接的吗?

最棒的

高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="493982" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1048150/msp430fr5994-gpio 当我尝试通过 msp430fr5994 Launchpad 上的 GPIO (例如 P6.0)提供其他外设时、它可以正常工作。 电压值约为3V。[/quot]

    "其他外设"是指外部器件吗? 如果是、您可以在这些器件不消耗太多电流(uA 范围)的情况下为其供电、但更好的方法是直接从与 VCC 相同的电源为其供电、并使用 GPIO 来启用/禁用这些器件。 通常、GPIO 将在与 VCC 电压相同的逻辑电平下运行。

    要详细了解 GPIO 引脚上的预期电压、请查看数据表中的第8.12.5.2节"数字输出"。 此外、第 8.12.5.3节中的典型特性图说明了输出电压如何随着输出电流的增加(mA 范围)而下降。

    一般而言、我不会尝试通过 GPIO 为您的设计中的其他器件供电。 控制 LED 的一种常见方法是通过 VCC 为其供电、并控制接地侧而不是电源侧、以最大限度地降低通过器件的功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"按钮。 谢谢。