This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:msp430fr5994中 AVCC1和 AVCC2的区别是什么?#39

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047691/msp430fr5994-what-s-the-difference-avcc1-and-avcc2-in-msp430fr5994

器件型号:MSP430FR5994

MSP430fr5994中的 AVCC1和 AVCC2有何区别? 它们是否具有相同的功能? 我是否需要连接它们的所有引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘高恒、

    这是正确的器件吗? 我在查看器件的数据表、没有提到 AVCC2、但有一个 DVCC1/2/3 和一个 AVSS1/2/3。 如果这是您询问 DVCC 或 AVSS 的正确器件、那么?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    是的、有 AVCC1/ AVSS1、AVSS2、AVSS3/AGND 和 DVCC1、DVCC2、 DVCC3/AVSS1、DVSS2、DVSS3/DGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    我还不明白它们之间的区别。  如问题所述。

    最棒的

    高升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高升恒、

    DVCC 为所有数字模块供电、AVCC 为模拟模块供电。 接地需要 AVSS 和 DVSS。 我建议将它们全部连接到适当的值。 您可以将所有 DVCC 连接到同一个源。 并将所有接地端连接到同一接地端。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢