This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:对 MSP430G2252裸片进行编程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430G2553, MSP430G2252, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047257/msp-exp430g2-programming-msp430g2252-bare-die

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430G2553MSP430G2252MSP430G2452

您好!

我有一个安装了 MSP430G2553的 G2 LP。 使用 CCS (最新版本)和 Energia 对板载2553进行编程时没有问题。 但是、当我移除板载 MCU 并连接裸片 MSP430G2252 (连接电源、接地、测试和复位的四根导线)时、CCS 和 Energia 都无法识别电路板。 我的理解是2252与 LP 支持的2452非常相似。 我不断得到的错误是"无法找到设备或不支持设备"。  

谢谢、

调整数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按"裸片"、我假设您只是一个封装。 您使用的是新的 G2ET LaunchPad 还是旧的 G2 LaunchPad? 查看《MSP 调试器用户指南》中的表1。 较旧的 G2 LaunchPad 仅支持器件的子集、而较新的调试器则支持 SBW 上的所有 MSP430器件。

    此外、请参阅《MSP430硬件工具用户指南》和器件专用数据表、以了解有关所需连接和无源器件的更多信息。 如果不遵循这些准则、我预计 会出现一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、裸片封装。  

    LaunchPad 是 MSP-EXP430G2 (修订版1.5)

    该 LP 支持 MSP430G2452。

    谢谢、

    调整数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="502372" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047257/msp-exp430g2-programming-msp430g2252-bare-die/3874716 #3874716"]是,裸片封装。[/quot]

    通常、"裸片"是指没有任何封装的裸片。 我假设您使用的是未组装在电路板上的器件封装。

    [引用 userid="502372" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047257/msp-exp430g2-programming-msp430g2252-bare-die/3874716 #3874716"]此 LP 支持 MSP430G2452。

    《MSP 调试器用户指南 》中的表1未指示 MSP-EXP430G2支持 G2452。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用的器件没有任何封装(裸片)。

    有关  支持信息、请参阅 MSP-EXP430G2用户指南。

    很抱歉、有任何误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="502372" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047257/msp-exp430g2-programming-msp430g2252-bare-die/3877139 #3877139"]我 使用的器件没有任何封装(裸片)。[/quot]

    我的立场得到了纠正! 感谢链接和澄清。 我还没有看到在野外使用过很多裸片器件。

    [引用 userid="502372" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047257/msp-exp430g2-programming-msp430g2252-bare-die/3877139 #3877139"]有关  支持信息、请参阅 MSP-EXP430G2用户指南。

    有趣。 G2用户指南似乎暗示了 G2的调试器支持 G2452 (为什么套件中还会包含该器件)。 如果是这种情况、我们需要更新《MSP 调试器用户指南》。 让我来看看。

    尽管这是裸片、但您可能希望在 VCC 上使用去耦电容器并使用推荐的 JTAG 电路进行编程。 您能否仔细检查焊盘连接是否正确? 也许有一个连接未正确接触焊盘(我确定它们非常小)。 此外、确保跳线尽可能短。