This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047928/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043MSPWARE

尊敬的 TI:

当我使用 EVM430-FR6043评估板时、尝试在评估板上运行一些库。

对评估板上的 FR6043_USSSWLib 示例代码进行编程后、超声波燃气表模块的 GUI 界面会产生问题。

GUI 显示 HID 桥接已连接-正在等待器件 ,而 EVM430FR6043板已连接到计算机系统。

所有设备驱动程序均正常、并且已正确重新安装。 但仍然面临这个问题。

好的、请立即为我提供与 EVM 板相连的 GUI 接口解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    这意味着 EVM 板不存在 ACK。 不与 HID 驱动程序释放。

    您可以检查以下项目:

    • 您是否将固件下载到 MSP430FR6043中?  
    • 您是否为 EVM 交换了一些硬件?
    • 请检查 J1 (I2C_SCL、I2C_SDA_I2C_IRQ)是否已连接。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    我在你给我的回复后又被检查了。

    上述3点都是正确的。

    但是、如果我弄错了、请建议我如何将固件下载到 MSP430FR6043中。

    目前、我使用的是 CCS 版本的工作区 v_11和 GUI 版本的超声波感应设计中心 USS_02_30_00_03。

    我已经下载了固件 FR6043_USSSWLib_TEMPLICE_example 、该固件位于 Resource Explorer 中的 MSPWARE 中。

    请立即答复。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihay、

    您需要将此固件下载到 FR6043中:

    请在此链接中安装 USS 库:

    https://www.ti.com/tool/EVM430-FR6043

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    非常感谢您的友好支持、也感谢 TI 印度团队的 Vikas Chola 先生向我推荐了这个 TI 论坛。

    现在、我在 GUI 界面上获得电路板检测。

    因此、我可以执行下一个任务、如果遇到任何进一步的问题、我一定会与 TI 团队进行交谈。

    感谢 TI!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我很高兴听到您的问题已得到解决。 如果需要任何支持、请直接按 E2E。

    谢谢!

    此致

    Johnson