请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438 您好!
1) 1)我正在尝试使用 BSL 方法对 MSP430F5438进行编程。 如 SLAU157AS 文档页码中所述 61 允许对 BSL 存储器进行读/写/擦除访问、我尝试过相同的操作、但在 CCS 中、此选项被永久禁用。 如何启用此选项? 发送我的 CCS 版本7.2和8的屏幕截图。
2) 2)另一件事是如何知道 BSL 的密码?
提前感谢。