This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:TIDA 010056梯形代码 ADC

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047616/msp430fr2355-tida-010056-trapezoidal-code-adc

器件型号:MSP430FR2355

大家好、我想在 TIDA 梯形代码中添加测量电流的 ADC。 我知道我应该添加给定的 measure_IDC 宏、但不知道在代码中使用另一个 ADC 的正确方法。 是否有人可以建议如何同时使用速度和电流 ADC? 我尝试 在测量速度宏之后、在计时器中断中添加 measure_IDC 和转换使能宏、但未获得正确的 ADC 值。 请建议在给定代码中添加不同 ADC 的正确方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    我认为此设计应该已经测量电流:

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、我知道这个图表。 我正在询问如何在给定的 TIDA 010056梯形代码中使用另一个 ADC、如电流、BEMF。 我想知道另一个 measure_IDC ADC 宏的配置以在代码中使用它吗? 我想在代码实现中了解的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    喜欢这个吗?

    该代码设置为 ADC 处于单通道模式、并对通道进行通道交换以捕获其他通道电压。

    如果您想使用其他通道、可以参考以下示例代码:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABY62nqD.CDE6vG7D4Yrjg__IOGqZri__LATEST

    还有更多评论。

    谢谢!

    此致

    Johnson

    此致

    Johnson