This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5733:PORT26勘误表的机制

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046646/msp430fr5733-mechanism-of-port26-errata

器件型号:MSP430FR5733

各位专家、您好!

我的客户想知道 PORT26勘误表是如何发生的。

请告诉我此勘误的发生机制。

此外、我想知道为什么通过实施下面黄色行的权变措施来改善问题。

请在可以发布的范围内告诉我这一原因。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    我可以尝试找出根本原因。 它可能需要一些时间。   这很可能不能公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高圣、您好!

    感谢你的答复。
    我的客户希望在10月25日前获得信息。
    如果 TI 无法披露有关此勘误表的信息、我将告诉客户它无法披露。 因此,很抱歉给你带来麻烦,但我想尽快得到答复。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根本原因无法公开发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高圣、您好!

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Sasaki