This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:MSP430FR2533相互的最大按钮数

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047169/msp430fr2533-maximum-number-of-buttons-for-mutual-of-msp430fr2533

器件型号:MSP430FR2533

各位专家、您好!

我想知道 MSP430FR2533相互按钮的最大数量。

当我检查下面的链接时、MSP430FR2533的 Mut 按钮的最大数量为"24"。

software-dl.ti.com/.../ch_device.html


如果受控通道为16、则8x8 = 64、我认为 MSP430FR2533可以使用64个按钮。 此外、如果我在设计中心中设置64按钮、我可以分配引脚、而不会出现任何问题。

为什么上面的链接中列出了24ch? RAM 大小是否不足?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="7882" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047169/msp430fr2533-maximum-number-of-buttons-for-mutual-of-msp430fr2533 ]\n 为什么上面的链接中列出了24ch? RAM 大小是否不足?[/quot]

    RAM 大小是限制因素。 有关更多详细信息、请参阅以下主题。

    MSP430FR2533:CapTIvate -计算互电容传感器数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢您提供信息。 我明白了。

    此致、
    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 不用客气!