This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2755:对 DVCC 供电时的电压上升斜率

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047460/msp430g2755-voltage-rise-slope-when-power-is-applied-to-dvcc

器件型号:MSP430G2755

您好!

我查看了数据表、但没有关于 DVCC 上升时间限制(~○○V/S)的信息。

您对此有什么信息吗?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我们不在数据表中提供此数据、我认为这应该是较大的范围、或者加电速度对 MCU 的影响很小(当然、过快或过慢会产生影响、 但几乎所有电源都应满足 MCU 的加电速率、毕竟我们将在 VCC 引脚中添加滤波器电容。)

    为什么需要这一段?  

    您是否会遇到与此相关的一些问题?

    谢谢!

    此致

    Johnson