This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2313:程序中的刻录正常运行。 工作一段时间后、程序不会运行、并且在再次通电时不会运行! 重新刻录后运行

Guru**** 2819875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047046/msp430g2313-the-burn-in-program-runs-normally-after-working-for-a-period-of-time-the-program-does-not-run-and-it-does-not-run-when-powered-on-again-run-after-re-burning

器件型号:MSP430G2313

 我生产了五种产品、其中一种正常运行。 工作一段时间后、程序不会运行、并且在再次通电时不会运行! 重新刻录后运行。 Time0使用内部16m 时钟发送 PWM、该引脚没有 PWM。 时间1、使用外部48m 有源晶体振荡器时钟进行计数。 问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    MSP430G2313支持高达16M 的内部 DCO 和外部 LF 晶振。 不应使用48M 外部晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了60m 外部时钟、计时器工作正常。 手册中未给出定时器的最大频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最高16M 的推荐 Fsystem