This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:控制器通过 UART 引脚打开。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047050/msp430fr6047-controller-is-turning-on-through-uart-pins

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的 TI 团队:

我们在器件上使用 FR6047芯片。

我们有一个对我们的应用不利的观察结果。

测试案例:

如果我们切断微控制器的电源(例如 AVCC、DVCC)

2.连接到 P1.3和 P1.2的 USB 转 TTL (例如 引脚18和19)

观察结果:

MCU 仍在运行、并通过 UART 成功进行通信。

在端口引脚上观察到大约2.5V 的电压。

我请求您对芯片的这一功能提出说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    您能否发布您的原理图。 我可以对其进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 1节 ESD 二极管在电源循环期间的重要副作用应用报告 ESD 二极管电流规格 解释了这种情况的原因:

    [引用]当主电源(通常为 DVCC)未上电且在 GPIO 引脚上施加电压时、本应用报告中描述的方法不适用。 这种情况可能会导致通过 GPIO 上的 ESD 结构意外地向 MCU 供电。 这是上电和断电情况下的一个问题。 如果主电源和 GPIO 同时供电、请确保考虑到主电源中的延迟(例如、由于内联电容或 LDO 延迟)、并且 GPIO 未在主电源之前供电。

    [引用]由于 ESD 二极管的物理架构(在以下各节中进行了说明)、如果 MSP 微控制器未正确供电、则可能会出现其他次级侧效应。 如果在 MCU 主电源关闭时这些信号连接到 MCU、则不正确的电源场景包括由不同电源供电的传感器或由应用中其他 IC 驱动的通信线路。 在断电情况下、副作用是器件可通过 ESD 二极管反向供电。 但是、这不是 MSP 微控制器的预期供电方案、由于 ESD 二极管的电流限制和预期电源路径的旁路、可能导致错误和不可预测的行为。 在最坏的情况下、这可能会导致器件物理损坏、意外执行或内存损坏、从而导致应用程序出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen Gao、

    感谢您的更新

    由于 NDA 原因、我们无法共享器件原理图。

    但是、我们可以共享相同的片段、请您提及需要片段的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特·吉隆、您好!

    感谢您的更新

    我们已经完成了您共享的应用报告。  

    它不提供通过 UART 通道保护 MCU 的解决方案。

    我们如何禁用控制器的这种开启、以便保护控制器和其他组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压来实现的。 ESD 二极管是芯片不可或缺的一部分、不能旁路掉。您可以在 UART 线路上放置一个串联电流限制电阻器、并使用晶体管将 VDD 短接至 VSS、但这似乎太麻烦了。

    (不管怎样、对于 MSP430 MCU、BTW、TTL 通常是过高的电压。)