This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5734:ADC 输入阻抗

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047216/msp430fr5734-adc-input-impedance

器件型号:MSP430FR5734

您好!

我们计划将串联电阻为1Mohm 的光电二极管电路连接到 ADC 引脚。

您能否告知我们 ADC 的输入阻抗、因为我们希望确保不会产生负载效应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南(图16-5)和数据表非常详细地介绍了 ADC 输入。