This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430固件调试接口

Guru**** 2535460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046853/msp430fr5994-msp430-firmware-debug-interface

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIFMSP-FETUNIFLASH

你(们)好

我使用的是 MSP430FR5994。 当我进入调试模式时、它会要求更新用于调试接口的固件。

我已经尝试过很多次对其进行更新、但每次它都在不断要求更新它。 我使用的同一个板很长一段时间、但我没有遇到这个大问题、而是  

我突然遇到了这个问题。 它给出以下消息。

MSP430:初始化仿真器时出错:MSP430调试接口(MSP-FET430UIF / MSP-FET / eZ-FET)需要固件更新。 单击"Update"按钮更新固件并启动调试会话(这可能需要几个更新步骤)。  更新期间请勿拔下接口插头。  

为我提供更好的解决方案、是否有其他方法可以更新相同的固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhav Malaviya、

    • 您的 CCS 是最新的吗? 有时、当前固件和 CCS 版本可能会发生冲突、最好尽可能保持最新。
    • 您是否尝试过访问 CCS Cloud 并运行简单的闪烁示例? 这将是最新版本、并将在需要时更新固件。
    • 如果您以前有过该程序的相关经验、UniFlash 还应能够更新固件。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    之前我使用9.2.0v 现在我尝试使用10.4.0v  

    在版本10中、我面临相同的问题。 我尝试了简单的闪烁 LED 程序、但遇到了同样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 CCS Cloud 并运行简单闪烁的 LED 程序?[