This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739-EP:使用 I2C 连接 ADXL345

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046706/msp430fr5739-ep-interfacing-with-adxl345-using-i2c

器件型号:MSP430FR5739-EP
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5739

您好!

我打算使用 I2C 将 ADXL345与 MSP430FR5739搭配使用、在这里、当我尝试从从器件接收数据时、我面临着这个问题。  

谢谢、此致

Shirisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirisha、

    使用 I2C 时遇到了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

     当我尝试从器件接收数据时、遇到问题、在 ISR 接收中断中不会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按照 I2C 接口的示例代码进行操作。

    dev.ti.com/.../node