This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:没有用于构建由 CapTIvate 设计 GUI 创建的工程的选项

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047109/msp430fr2676-no-option-to-build-project-created-by-captivate-design-gui

器件型号:MSP430FR2676

尊敬的 E2E 支持团队:

 我不熟悉 TI 器件、因此我获得了 MSP430FR2676的样片评估套件。

我正在使用 CapTIvate 设计 GUI 创建一个用于12按钮触控示例的 TI 程序示例。

根据 SLAA842B 中的指令、我选择了处理器 MSP430FR2676PT 器件并添加了一个使用12个相互触摸按钮的 ButtonGroup、并稍后选择了自动分配、因为 TEHRE 没有错误我使用"Generate Source Code"按钮创建了一个新项目。  

现在、我已经通过 USB 连接了评估卡、在打开项目 CSS 11.0后、没有构建按钮。 如果我从 Resource Explorer 加载任何工程、它将显示调试和发布选项、但 CapTIvate 设计中心创建的工程不会显示。 请您指导我缺少什么。 (下面附加的屏幕截图)

很抱歉、我的问题非常基本 、因为我是新手、我不知道 接口。 我正在尝试更换 I/O 上的现有按钮以触摸。  

提前感谢!

此致、

 V. Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想您正在使用的是 File->从系统文件打开项目...

    您需要使用导入项目:项目->导入项目  

    选择您的项目文件夹、然后您可以找到它可以构建

    我在下面为您提供了一个示例。