This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1047095/msp430f2618-msp430f2618

器件型号:MSP430F2618

大家好。

我的主板有一个源自 Timer_B 的软件时钟/日历、此时钟/日历由 LFXT1CLK 上的一个32768Hz 手表晶振计时。

由于 DVCC 可能会降至2.7V、因此 LFXT1CLK 以20480Hz 的频率缓慢运行。  

该设计使用超级电容器作为备用电源、因此提供恒定3.3V 电压并不容易。 低功耗运行是一项设计优先事项。

 我希望获得有关如何使时间更准确的建议? 可以接受每天几秒钟的误差。

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    你还有另一篇与同一个问题有关的帖子、我对此有答复。 我们可以在该帖子中保持联系。  

    谢谢。