This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:将 MSP430F5438AMPZREP 替换为 MSP430FR6043IPN

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046935/msp430fr6043-replacing-msp430f5438ampzrep-with-msp430fr6043ipn

器件型号:MSP430FR6043

您好!

在我们的设计中、我们目前计划使用 MSP430FR6043IPN 代替 MSP430F5438AMPZREP、因为后者由于器件短缺而无法使用。  

我们在更换产品时可能会遇到哪些潜在问题? 我们已经映射了必要的功能、并且确信替换器件具有足够的 GPIO、I2C 线路、UART 线路等、具有支持我们的代码的存储器(FRAM 和 RAM)、并满足我们用例的物理要求。  

除了上述查询可能产生的任何问题之外、我们还特别想知道代码从旧的闪存 MCU 迁移到新的 FRAM MCU 是否存在任何危险。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的详细博文。 我们有一个迁移指南、应该有助于了解这一过程。 我还建议查看 MSP430FR6043的勘误表、以了解任何限制和适用的权变措施。

    《从 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列迁移到 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx 系列》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    我看到本迁移指南与 MSP430FR60xx 系列没有具体的关系。  

    是否有其他文档可能会介绍如何使用 MSP430FR6043IPN MCU 进行迁移?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR60xx 系列与 FR68xx/69xx 系列类似、但不包括 DMA 通道数量以及 USS 和 LEA 外设、因此本指南将包含大量有关迁移的有用信息、并且是可用的最佳文档。