This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2211:RE:MSP430:スリープモードの解除 μ A

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046679/msp430g2211-re-msp430

器件型号:MSP430G2211
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2

回答ありがとうございます。μ A

MSP430:スリープモードの解除-超低消費電力マイコン(MSP430)(只读)-日语 E2E (日本語コミュニティ)- TI E2E 支持论坛

私が使用している環境は開発ボード:MSP- EXP430G2とソフトウエア:EnergiaIDEで、使用しているデバイスはMSP430G2シリーズです。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能使用英语发布该主题