This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:闪存问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046735/msp430f5438a-flash-issue

器件型号:MSP430F5438A

使用 MSP430F5438A 芯片时、客户经常会遇到程序运行。 以下测试设置 为查看闪存是否异常:

测试:

使用新芯片进行测试、在刻录程序之前读取芯片的闪存、并在刻录程序后立即再次读取、然后当程序运行异常时、再次读取闪存、然后分别保存到3个文件夹。

当刻录程序后立即读出时、无论刻录后立即读取还是运行一段时间、内容都是一致的。 在发现问题之前、读数不同。

程序中没有实际的闪存、无论是读取还是写入。

问题分析:

将刻录前读取的文件与刻录后立即读取的文件进行比较、标头和尾是相同的、只有程序存储器区域0x5c00至0x2e800不相同。 表示刻录过程正常、没有不应擦除的区域。

比较故障后读取的文件、发现从0x1100开始有很多不一致之处、0x1000到0x17ff 应该是 BSL 闪存区域、并且在正常情况下不能被覆盖。 用户程序区域已被覆盖、0x5c00至0x45bff 区域中的许多块被擦除为0xff。

客户希望知道以下两点:

1.故障的可能原因是什么?

2.是否有必要从闪存中读取文件? 如果需要、您能否提供传输路线?

谢谢!

此致、

樱桃周

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry,

    我将在 E2E China 上回复原始帖子。