This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:技术问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, EVM430-FR6043, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1045062/msp430fr6043-technical-issues

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043MSP-FET


大家好、

我收到了客户的问题。

 "

我有 EVM msp430fr6043开发板。 我能否将程序从 JTAG 端口上载到使用此板的 msp430fr6043微控制器设计的卡?

我可以使用 evm430fr6043开发卡在自己的卡上安装程序吗?

"

 

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用 JTAG 或 SBW 接口对 EVM430-FR6043板进行编程。

    我不理解问题的其余部分。 您在此主题中所指的"卡片"是什么?

    最好的爬梯

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的答复。

    我是否可以使用 evm430fr6043开发板在我设计的板上安装程序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 EVM 板的右侧是一个 ez-FET。 eZ-FET 可用于调试和下载。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。

    我可以使用它来加载我设计的电路、对吧? 我是否理解正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以。 eZ-FET 具有与 MSP-FET 相似的功能。 您可以使用这两种方法对板进行编程。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢。

    此致、