This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5889:技术问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044238/msp430fr5889-technical-issues

器件型号:MSP430FR5889

大家好、

我收到了客户的问题。

"正如我在端口1中所写的问题、其中一个引脚9 (端口9.0)被指定为模拟输入、而其他7个引脚被指定为数字输出、ADC 读数出错。 当端口4 (端口4.2Tx&4.3Rx)中的通信启动时,ADC 读数出错。所有电源都在源端隔离,只需要一个点互连。通信端口通过隔离式电源和数字隔离器驱动 RS485 (MAX14932 DAWE+)消耗的电流非常小。当这种情况关闭时、ADC 读数变为正常。"

e2e.ti.com/.../MSP430FR5889IPM_5F00_MODIFIED-DESIGN.pdfe2e.ti.com/.../MSP430FR5889IPM_5F00_OLD-DESIGN.pdf

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该主题中有两个设计文件。 在旧版本中、P1.2是 DIR_485_MC 、P9.0是 模拟输入。 在新的示例中 、P1.2是模拟输入 、P9.0是  DIR_485_MC。 我想检查哪种设计会使 ADC 出错、或者在这两种设计中、ADC 都会出错。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下、ADC 都出现了问题。我曾指出、MSP430FR5889的许多产品都能正常工作。 但在本设计中, 由于引入了128X1228 LCD 显示屏,我们不得不使用一个模拟输入,而其余的则分配给数字输出。

    我 可以看到、如果看到馈入 ADC 输入的串联电阻上的压降、则会看到电压变化、这表明虽然 ADC 为 PEFFORMING、但输出似乎在  同一端口的其他引脚上打开、PUSUES 对此 ADC 输入施加一定的电压。

    如果我们不更改数字输出、ADC 频率将不会变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢你的帮助。

    Chandra Sekaran VT 是最终用户。 您可以直接与他沟通。

    如果您需要一些信息来解决问题、您可以要求他直接提供。

    再次感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到 Hao 先生的任何回复。能否收到他的电子邮件 ID。此网站似乎存在一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有收到 Hao 先生的任何回复。能否收到他的电子邮件 ID。此网站似乎存在一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我的电子邮件地址是 cash-hao@ti.com。 您可以通过电子邮件发送您的问题。

    此致、

    现金 Hao