This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:关于使用大铁盘作为电极的电容式触控

Guru**** 2758075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP430FR2311, MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1044629/msp430fr2000-about-capacitive-touch-using-a-large-iron-disk-as-an-electrode

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2311MSP430FR2111MSP430WARE

各位专家、您好!

请让我检查一下电容式触控。 客户目前正在考虑使用具有直径为12~30cm 的铁盘作为电极的 MSP430进行电容式触控。

我们正在考虑以下三种模式。

  1. 使用 MSP430FR2000的比较器并连接随电容变化的外部振荡器。
  2. 使用 MSP430FR2000的电容式触摸 I/O。
  3. 使用 MSP430FR2521的 CapTIvate 来实现此目的。

客户最初将第一种方法与另一家公司的微控制器结合使用。 考虑到成本和工时、他们认为第1或第2项是理想的。

这是一个问题。

问题1. 您是否有用于评估电容 Tiouch I/O 的示例代码?
我在 电容式触控软件库(修订版 D) 和 TI Resource Explorer 中查找了一个链接、但找不到该链接。 如果您能向我们提供最新信息、我们将不胜感激。

问题2. 当电极是直径为12~30cm 的铁盘时、是否很难检测到触控?
对于 CapTIvate、我们使用直径为20cm 的铜箔片进行了一个简单的实验、看起来效果很好。 对于方法1、2和3、我们希望获得有关使用更大电极的建议。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的传统 PinOsc 电容式触控方法已停产。 虽然可以在某些 MSP430 MCU 上实施、但遗憾的是、TI 不再支持该功能。 相反、我们建议客户将 我们的 CapTIvate MCU 用于电容式触控应用。 请随时在论坛中搜索有助于回答此问题的帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我理解这种情况。

    我在旧的 MSP430Ware (3_30_00_18)中找到了用于评估 MSP430FR2311上的电容式触控 I/O (PinOsc)的示例代码。 我尝试在 MSP430FR2111上运行它、它似乎可以正常运行。 顺便说一下、由于 FRAM 容量不足、我无法在 FR2000上构建它。

    问题3:如果可能、您能否告诉我们继续使用电容式触摸 I/O (PinOsc)时需要注意的要点和关注的问题?

    我知道在这种情况下最好继续使用 CapTIvate、但如果我能够了解电容式触控 I/O 需要注意的要点、那会很有帮助

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您在线搜索以查找任何与 PinOsc 相关的文档。 由于该文档已过时、因此大多数(如果不是全部)文档都已从 TI.com 中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。 我将查找并尽可能参考它。

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 很抱歉、我无法提供更多帮助。