This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:用作外设接口的无线 MCU

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1046562/msp430fr5994-wireless-mcu-as-peripheral-interface

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、 CC2650

各位专家:

你好。

无线 MCU CC2650和 CC2640R2F、它们是否可视为由 FR5994控制的通信外设?

客户想要定制一种通信硬件、包括 FR5994、一种 TI BLE 芯片、一个用于两个芯片的可编程端口、一种能量收集外设。

如何才能做到这一点? 是否有任何相关文档?

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在 CC 部分中对 ARM 进行编程、以使其像外设那样工作。 此时、您可能也会抛弃 FR5994。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    为了补充 Keith 已经分享的内容并避免重复工作、我认为这个问题已经在下面的主题中提出和解决。 正如 Keith 提到的、由于 ARM 无线 MCU 的功能、不需要 MSP430。 MSP430的用途不清楚。

    MSP430FR5994:如何使用 LaunchPad 控制其他器件的电源